我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德终端配电箱是否标配MCB档板?
问题描述:
施耐德终端配电箱是否标配MCB档板?

所属产品线:
模数化配电箱

解决方法:

目前终端箱这一块四个系列箱子,天翔,天翼,小康家,天鑫。

天翔是没有配置MCB档板的;其他三个系列的箱子都是标配带有的。数量是单排的配4 位,多排的配8位~12位不等。并且,基本上是以4位一组提供的,因此,每4位中,有3位是18mm宽,有1位是由两个9mm宽组成的。

但这个零件没有单独的订货号,也就是说不可以订购的。