我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器带Micrologic X控制单元配置ERMS维护安全设置模块后,其出厂默认设置是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器带Micrologic X控制单元配置ERMS维护安全设置模块后,其出厂默认设置是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:
ERMS设定值 范围 出厂设定值
Ir ERMS 与断路器过载保护(L)范围一致 In
tr ERMS 与断路器过载保护(L)范围一致 0.5
Isd ERMS 与断路器短路短延时保护(S)范围一致 1.5Ir
tsd ERMS 与断路器短路短延时保护(S)范围一致 0
Ii ERMS 与断路器短路瞬时保护(I)范围一致 2In
Ii ERMS动作时间 与断路器短路瞬时保护(I)范围一致 快速(复归时间0,分断≤30ms)
Ig ERMS 与断路器接地故障保护(G)范围一致 0.2In(当In=400A,为0.3In)
tg ERMS 与断路器接地故障保护(G)范围一致 0

注意:ERMS LSIG设置值可以通过两种方式修改:1、利用智能手机的蓝牙功能,通过运行Ecostruxure Power Device软件进行修改;2、通过PC运行Ecostruxure Power commission软件进行修改。