我们今天能为您提供什么帮助?

XALD****与XALK****按钮盒与末尾带H7的有什么区别?

问题描述:
XALD****与XALK****按钮盒与末尾带H7的有什么区别?

所属产品线:
XALD,XALK

解决方法:

XALD****与XALK****按钮盒末尾如果带H7,它们的内部有一个接地端子,以符合美国市场的相关要求,所以只有末尾带H7的才有UL认证,可以用于北美市场,末尾不带H7的没有UL认证。