问题描述:
XENT1192能否安装在XACA04吊装按钮盒上?所属产品线:
XAC解决方法:
XENT1192是适配急停按钮的触点模块,只能用在XACA03,XACA05,XACA06和XACA08上,因为只有这4个型号的安装板上有适配XENT1192的安装孔,而且XENT1192只能安装在靠近电缆进线孔即最上方的孔位上。
其它型号的吊装按钮盒只能考虑使用普通的触点模块适配急停按钮,例如NC触点型号ZB2BE102C。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
XENT1192是适配急停按钮的触点模块,只能用在XACA03,XACA05,XACA06和XACA08上,因为只有这4个型号的安装板上有适配XENT1192的安装孔,而且XENT1192只能安装在靠近电缆进线孔即最上方的孔位上。
其它型号的吊装按钮盒只能考虑使用普通的触点模块适配急停按钮,例如NC触点型号ZB2BE102C。
是否有帮助?