我们今天能为您提供什么帮助?

XB2B系列的两档选择开关能实现打到左边,左边的触点闭合,打到右边,右边触点闭合的功能吗?

问题描述:
解释XB2系列2挡选择开关的用法

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2B的两档选择开关,其触点动作规律是打到右边时,两侧的触点都会同时动作,例如:两侧各加一个常开触点,则打到右边后,两个开点都闭合。那么要实现标题描述的功能,只需在左边加上常闭触点,右边加常开触点,即可实现该功能。