我们今天能为您提供什么帮助?

XVBC9B如何调音量?

问题描述:
XVBC9B如何调音量?

所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

XVBC9B的音量通过拨码开关调整,拨码开关从左到右D0-D3,拨码拨到下方为1,上方为0。D0、D1两个拨码控制声音频率,D2、D3两个拨码控制声音音量。假设需要声响间断频率5HZ,音量80db,将D0、D1设置为0、1,D2、D3设置为1、0。示意图如下: