我们今天能为您提供什么帮助?

XVUC29和XVUC29P有什么区别?

问题描述:
XVUC29和XVUC29P的区别是什么?

所属产品线:
信号灯柱; Harmony XVU

解决方法:

XVUC29和XVUC29P主要区别如下:

1.XVUC29通过ON/OFF信号驱动,通常接到继电器输出点上,XVUC29P通过脉冲信号驱动,通常接到PLC的PTO/PWM或晶体管输出点上;

2.XVUC29只能通过拨码开关改变颜色和点亮模式,XVUC29P通过脉冲信号来改变颜色和点亮模式;

3.XVUC29最大支持5层灯柱,XVUC29P最大支持4层灯柱;

4.XVUC29可以安装到任意一层,XVUC29P只能安装在单色灯单元下方。