我们今天能为您提供什么帮助?

XV信号柱灯、警笛、声音报警器产品有哪些系列?

问题描述:
XV信号灯柱总结?

所属产品线:
信号灯柱

解决方法:

XV信号柱灯、警笛、声音报警器产品系列如下:

XV系列 尺寸及特点 防护等级
XVG系列 直径Φ60,整体型信号灯柱 不带蜂鸣器,最高IP53;
带蜂鸣器,最高IP42。
XVB系列 直径Φ70,整体型、 底座固定在XVB-Z0*上的时候:IP 65;
用户组装型信号与指示灯组 底座直接固定的时候:IP 66。
XVU系列 直径Φ60, 针对发光单元:IP65;
用户组装型信号与指示灯组 针对发声单元:IP54;
针对可折叠模块:IP55。
XVS系列 XVS警笛和电子式声音报警器 XVS72:IP54;
XVS14、XVS10:IP53。
XVSV可编辑语音报警器 IP65
XVR系列 旋转声光报警器 XVR08:IP23(使用附件可达IP65);
XVR10:IP23(使用附件可达IP55);
XVR12:IP23;
XVR13:IP66。
XVR3 声光报警灯 XVR3*(不带蜂鸣器):
垂直安装:IP65;水平安装:IP23;倒立安装:IP23
XVR3*S(带蜂鸣器):
垂直安装:IP23;水平安装IP23:倒立安装:IP23