Video:施耐德继电器产品有哪些系列?各有什么特点?
问题描述:
继电器产品功能特点介绍所属产品线:
电磁式继电器及固态继电器解决方法:
介绍了继电器包含的电磁式继电器,固态继电器及电子式继电器各自包含的产品系列;介绍了RXM继电器的参数特性,底座型号及型号说明;介绍了RXG,RSB,RSL,RUM,RPM,RPF继电器的参数特性及型号说明;介绍了固态继电器的工作原理,优势,各个系列固态继电器的参数特性及型号说明;介绍了控制继电器的功能及作用;介绍了RM17,RM22,RM35系列产品具有的保护功能;介绍了RM22,RM35系列产品的参数特性和型号说明;介绍了时间继电器的功能和作用;介绍的RE17,RE22,REXL,RE48的功能说明;介绍了RE22系列的参数性能特点;介绍了NFC时间继电器的优势,功能及特点。
是否有帮助?