NS630b~1600大塑壳断路器要求带漏电保护功能如何选型?
问题描述:
NS630b~1600大塑壳断路器要求带漏电保护功能如何选型?所属产品线:
Compact NS630b-1600A解决方法:
NS630b~1600大塑壳断路器要求带漏电保护功能有两种选型方法:
1. 选择Mic7.0A控制单元的NS大塑壳断路器,填写订单表。(注:如选择Micrologic7.0A 控制单元,必须同时选配矩形互感器 )
2. 选择其他控制单元(除了Mic7.0A)的NS大塑壳断路器,另配VigiPacT(Vigirex)漏电继电器及互感器,同时NS大塑壳选配MX分励线圈,用VigiPacT漏电继电器控制MX分励线圈来实现漏电跳闸功能。
是否有帮助?