我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CVS/EZD/EZS/NSC三极断路器是否可以当两极用?
问题描述:
CVS/EZD/EZS/NSC三极断路器是否可以当两极用?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

可以当两极用。由于断路器的保护是各相独立保护的,任何一相发生过载或短路保护都会使断路器动作,因此对于这几个系列的产品三极完全可使用其任何两相作为两极产品使用。