我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys D系列接触器做完“湿热试验”后,能否马上通电测试?

问题描述:
TeSys D系列接触器做完“湿热试验”后,能否马上通电测试?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

施耐德接触器“湿热”是满足IEC 60068-2-30 variant2、GB14048.1 附录K,如果需要做相关“湿热试验”,一定要遵循标准的要求的试验条件与步骤。

在按照上述标准做完任何测试后,最少需要等待24小时后才能对接触器进行通电测试。