我们今天能为您提供什么帮助?

在接触器实物如何判断控制线圈电压?

问题描述:
在接触器实物如何判断控制线圈电压?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

接触器实物控制线圈电压分2种类型:

1、小电流接触器(主回路接线为不是上下铜排类型)

可以在接触器俯视面拍一张如下图所示照片即可确定

图片中的线圈代码说明下:例如M7是线圈代码,220V 50/60HZ是线圈的电压和频率;

2、大电流接触器(主回路接线为上下铜排类型)

可以在接触器右侧面拍一张如下图所示照片即可确定

图片中的线圈代码说明下:例如LX9FG220是线圈型号,220-230V,40-400HZ是线圈的电压和频率;