我们今天能为您提供什么帮助?

热继电器LR3D的脱扣曲线是怎样的?

问题描述:
热继电器LR3D的脱扣曲线是怎样的?

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

由于热继电器LRD与LR3D的内部结构不同,LRD只能用于三相平衡的电机负载,对于三相不平衡的负载需要使用LR3D。

LR3D的脱扣曲线与LRD的脱扣曲线是相同的,如下图,但是有一个区别:下图中的曲线2(两相运行)不适用于LR3D,对于两相运行,我们没有LR3D的脱扣曲线。