问题描述:
施耐德控制继电器CAD常用线圈代码是什么?所属产品线:
TeSys控制继电器解决方法:
施耐德控制继电器有交流线圈和直流线圈。D系列和K系列,有交流和直流线圈(CA2K是交流线圈,CA3K和CA4K是直流线圈);TVS系列(CAE)、D3N系列(CAN)和TVR系列(CAR)只有交流线圈。具体代码如下表所示:
| 交流线圈 | 直流线圈 | 低功耗(L) | 低功耗(W3) | |
| A | 5 | |||
| J | 12 | 12 | ||
| Z | 20 | 20 | ||
| B | 24 | 24 | ||
| C | 32 | 36 | ||
| CC | 36 | |||
| D | 42 | 96 | ||
| E | 48 | 48 | ||
| EE | 60 | |||
| K | 100 | |||
| F | 110 | 110 | ||
| FE | 115 | |||
| G | 120 | 125 | 120 | |
| FC | 127 | |||
| L | 200 | |||
| LE | 208 | |||
| M | 220 | |||
| P | 230 | 155 | ||
| U | 240 | 250 | ||
| W | 277 | |||
| Q | 380/400 | 174 | ||
| V | 400 | 348 | ||
| N | 415 | 60 | ||
| R | 440 | |||
| T | 480 | 305 | ||
| S | 500 | 72 | ||
| SC | 575 | |||
| X | 600 | |||
| Y | 690 | |||
注:以上线圈电压不适用于所有的继电器;线圈电压单位为V。
是否有帮助?