我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D、LC1N、LC1Q、LC1R系列接触器有什么区别?

问题描述:
LC1D、LC1N、LC1Q、LC1R系列接触器有什么区别?

所属产品线:
EasyPact TVR接触器; EasyPact D3N 接触器; EasyPact TVS接触器

解决方法:

LC1D、LC1N、LC1Q和LC1R系列接触器主要区别如下:

1、电气寿命方面:在相同负载工况下,AC-3负载的电气寿命LC1R=LC1Q<LC1N<LC1D。

2、使用范围方面:LC1D有国产和进口的,LC1N、LC1R和LC1Q都是国产的,LC1D的适用范围更全面,例如可以用在船舶、铁路等需特殊认证的行业。LC1Q禁止使用在AC-4的应用。

3、线圈类型方面:LC1D、LC1N有交流线圈和直流线圈。LC1Q只有交流线圈50/60Hz,LC1R只有交流线圈50Hz。

4、工作环境方面:运行温度范围LC1R=LC1Q<LC1N<LC1D,运行海拔范围LC1R=LC1Q<LC1N=LC1D。

5、附件方面:附件不同,插接的热过载继电器不同。