我们今天能为您提供什么帮助?

LC1N*系列接触器可以和哪些热继电器直接插接使用?

问题描述:
LC1N*系列接触器与LRN热继电器直接插接表

所属产品线:
EasyPact D3N 接触器; 国产EasyPact D3N热过载继电器

解决方法:

LC1N*接触器和LRN直接插装使用的配合见下表:

热继电器电流范围(单位:A) 接触器型号 热继电器型号
0.10~0.16 N06~N38 LRN01N
0.16~0.25 N06~N38 LRN02N
0.25~0.40 N06~N38 LRN03N
0.40~0.63 N06~N38 LRN04N
0.63~1 N06~N38 LRN05N
1~1.6 N06~N38 LRN06N
1.6~2.5 N06~N38 LRN07N
2.5~4 N06~N38 LRN08N
4~6 N06~N38 LRN10N
5.5~8 N09~N38 LRN12N
7~10 N09~N38 LRN14N
9~13 N12~N38 LRN16N
12~18 N18~N38 LRN21N
16~24 N25~N38 LRN22N
23~32 N25~N38 LRN32N
30~38 N38 LRN35N
17~25 N40~N95 LRN322N
23~32 N40~N95 LRN353N
30~40 N40~N95 LRN355N
37~50 N50~N95 LRN357N
48~65 N65~N95 LRN359N
55~70 N80~N95 LRN361N
63~80 N80~N95 LRN363N
80~104 N95 LRN365N