我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b~1600大塑壳断路器怎么选配OF辅助触点?

问题描述:
NS630b~1600大塑壳断路器怎么选配OF触点?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b~1600大塑壳断路器内部可安装的辅助触点有OF/SD/SDE,具体如下:

断路器操作方式 OF(状态指示触点) SD(脱扣指示触点) SDE(故障指示触点)
手动操作(固定式或抽屉式) 标配无,最多选配3个 标配无,最多选配1个 标配无,最多选配1个
电动操作(固定式或抽屉式) 标配无,最多选配3个 标配无,不能选配 标配1个,最多安装1个

如果需要后期增加,可以按以下方式订货:

断路器规格 型号(单买零件) 图片
固定式 OF/SD/SDE:PA29450

抽屉式

OF:PA33801

SD:PA33800

SDE:PA33799

(这三个物料均含抽架接线端子)