FA410943
FA410943
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b~1600固定式的相间隔板和扩展器可以同时安装吗?
问题描述:
NS630b~1600固定式的相间隔板和扩展器可以同时安装吗?
所属产品线:
Compact NS630b-1600A
解决方法:
NS630b~1600固定式的相间隔板和扩展器是不兼容的,不能同时安装。
首次发布日期:
2020/7/29
修订日期:
2020/7/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NS630b-1600A
探索更多
范围:
ComPacT NS630b-1600A