我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NS大塑壳(NS630b-1600)如何填写订单选型?

问题描述:
NS大塑壳(NS630b-1600)如何填写订单选型?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b-1600大塑壳断路器的订单在样本末页,订单中可以在方框中打√,在矩形方框中填写参数信息。

对于电动断路器来说,必选或必填项有4个部分:1、断路器或隔离开关,2、Micrologic控制单元,3、连接,4、远程操作部分的电动操作。

对于手动断路器来说,必选或必填项有3个部分:1、断路器或隔离开关,2、Micrologic控制单元,3、连接。其余部分均是根据需求勾选或填写的。

另外对于NS630b-1600N/H固定式手动操作断路器可以不用填选订单(MIC7.0A脱扣单元产品除外),可以直接参考样本订货号部分查询订货号下单。

示例:NS800H MIC6.0A(长延时LR为标准整定范围)3P  D/O(抽屉式) 上下端水平接线 电动操作(220VAC),该型号的填选订单如下: