我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b~1600固定式电动操作的按钮锁定装置怎么配?

问题描述:
NS630b~1600固定式电动操作的按钮锁定装置怎么配?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

1. 随断路器本体一起填写订单表下单,在附件栏勾选VBP,客户收到货后,按钮锁定装置就已装在断路器上了,无需自行安装。

2. 若是单独要购买按钮锁定装置,只能单定MTN1的,物料号P033897,客户需要自行安装,需要拆下前面板钻孔,安装过程当中出现任何问题,导致无法安装,客户需自行承担责任。