我们今天能为您提供什么帮助?

变频器Modbus通讯常用功能码有哪些?

问题描述:
变频器Modbus通讯常用功能码

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器Modbus通讯常用功能码:

功能名称 代码(十进制) 说明 备注
读取N个字 03=16#03 读取N个字 N的最大值,详见各系列变频器的Modbus通讯手册
写一个输出字 06=16#06 写一个输出字
写N个输出字 16=16#10 写N个输出字 N的最大值,详见各系列变频器的Modbus通讯手册

例如: