我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930变频器屏幕截图功能怎么使用?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器屏幕截图功能怎么使用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

如果要在ATV630和ATV930变频器上对当前屏幕内容进行截图,需要同时按住 F1 和 F4 功能键 ,按下后屏幕变成红色并闪烁一下,表示已经把当前屏幕内容截图并保存到图形显示终端中。 图形显示终端连接电脑后可以作为一个名为 SE_VW3A1111 的 USB 存储设备,截图文件将会保存在PRTSCR 菜单中。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。