我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的电压谐波畸变率THDV是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器的电压谐波畸变率THDV是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器影响的是电流谐波畸变率THDI,变频器对电压谐波畸变率THDV有影响,影响大小取决于主电源电压、变压器容量和变压器所连接的负载类型,一般情况下,这个影响几乎可以忽略。