M580 PLC编程软件Unity pro中添加了变频器的DTM后,如何对该变频器进行远程自整定?
问题描述:
Unity pro中通过ATV_DTM对变频器进行远程自整定所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器; Modicon M580 ePAC应用环境:
Unity pro解决方法:
当在Unity Pro的DTM浏览器中添加了变频器的DTM并通过以太网(Modbus TCP或Ethernet/IP)将变频器连接到PLC后,可以从DTM浏览器中相应变频器的设备菜单中执行自整定操作。下图显示了访问自整定操作的路径,右键单击DTM浏览器中的设备,选择设备菜单——附加功能——自整定。
注意,参数TUN(执行自整定)在ATV DTM配置中不可用。

是否有帮助?