我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器通讯写加减速时间的系数是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通讯写加减速时间的系数是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器通讯写加、减速时间:ACC加速时间等于9001里面的值 ✖ 斜坡增量INR,DEC减速时间等于9002里面的值 ✖ 斜坡增量INR。

例如:在9001中写入300

当INR=0.01时,ACC=3S

当INR=0.1时, ACC=30S

当INR=1时, ACC=300S

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。