我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610或ATV630的AI2和AI3接PT100温度传感器后,可以作为PID反馈做温度PID控制吗?

问题描述:
ATV610或ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0的AI2和AI3接PT100温度传感器后,可以作为PID反馈做温度PID控制吗?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

不可以,AI2或AI3设置为PID反馈后,其信号类型就只能设置为电压或电流信号,不能在设置为PT100信号了;即使先把AI2或AI3信号类型设置为PT100,当再将其设置为PID反馈时,其信号类型会强制更改为电压或电流。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。