我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有重载型的变频器吗?

问题描述:
施耐德有重载型的变频器吗?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

我公司有重载应用的变频器,分轻重载选型的有:ATV310、ATV610、ATV630、ATV930、ATV340系列,重载的有:ATV12、ATV320系列。

下面以ATV630为例:

轻载ND:是一般负载应用,电机过载60秒时的电流能达到额定电流的1.1倍;

重载HD:是重载应用,电机过载60秒时的电流能达到额定电流的1.5倍。

下表是ATV630变频器选型表截取图,ATV630D55N4用于轻载对应55KW电机,用于重载对应45KW电机,再比较电机额定电流值,一定要小于或者等于变频器额定电流值。