我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器模拟量没有输出是什么原因?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器模拟量没有输出是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930变频器均有两个模拟量输出,即AQ1和AQ2,接线端子是AQ1/AQ2和COM端子,如果AQ信号没有输出,可以从以下几个方面去检查原因:

1、查看 [AQ1分配] 或 [AQ2分配] 参数有没有设置正确,参数路径是: [完整设置] → [输入/输出] → [AI/AQ] → [AQ1配置]/[AQ2 配置] → [AQ1 分配]/[AQ2 分配],AQ1默认输出的是电机频率信号,AQ2默认输出的是电机电流信号。另外,还可以检查一下AQ1和AQ2输出信号的类型是否设置正确;

2、进入显示菜单查看AQ1或AQ2输出的物理值,参数路径是: [显示] → [I/O 映像] → [模拟输出映像] → [AQ1]/[AQ2];

3、如果AQ1或AQ2的输出映像显示有输出信号,可以直接用万用表实际测量一下AQ1/AQ2和COM端子之间是否有信号输出(注意:万用表需打到直流档),如果能够测量到电压或电流,可以从模拟量输出接线、上位机配置等方面检查是否有问题。如果不能测量到电压或电流,则有可能是变频器硬件故障造成的无模拟量输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。