问题描述:
ATV930的制动单元VW3A7105、VW3A7106上的故障触点如何动作。所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器的制动单元VW3A7105、VW3A7106上的故障触点是作过热保护用的。如下图所示:T3是公共端,T2、T3是常闭,T1、T3是常开;故障时T2、T3断开,T1、T3常闭。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV930变频器的制动单元VW3A7105、VW3A7106上的故障触点是作过热保护用的。如下图所示:T3是公共端,T2、T3是常闭,T1、T3是常开;故障时T2、T3断开,T1、T3常闭。

是否有帮助?