ATV630、ATV930变频器上电后,面板的屏幕不亮,应该如何排查?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器上电后,面板的屏幕不亮,应该如何排查?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器上电后,面板的屏幕不亮,不能显示参数, 根据以下步骤排查:
1.检查变频器主回路是否供电;
2.主回路可不供电,在变频器控制回路端子P24V与0V接入DC24V电压,检查面板能否恢复正常;
3.测量变频器+24V和0V端子,有没有24V电压(SW1在Source或者Sk位置),若没有可能变频器本身内部供电回路有问题;
4.变频器通讯端口是否外接通讯线,如果外接通讯线,先不接通讯线看面板看是否正常;
5.若面板远程安装在柜门上,请取下来装在变频器本体上;
6.若面板用远程安装方式,请检查通讯电缆是否接变频器的modbus 端口上,不能接错到Ethernet端口;
7.联系售后检查维修。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?