我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器编程手册中含五角星备注的参数有什么特殊含义?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器编程手册中含五角星备注的参数有什么特殊含义?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

五角星备注的参数含义为:仅当相应的功能在另外的菜单中被选中时,这些参数才会出现。

举例说明:

如果想看到SP2这个参数,则需要先给PS2分配一个端子,从而激活SP2这个功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。