ATS48软起动器如何选配远程操作面板?开孔尺寸是多少?
问题描述:
ATS48软起有没有中文面板?VW3G48101有没有超过3米的连接电缆?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器标配简易面板,无法远程安装。如果需要远程面板柜门安装,需要选择VW3G48101,只选这一个型号就足够了。这个选件包括:
1,一个远程操作盘。
2,一组安装套件,包括一个盖板、螺丝和前面板上的一个IP54密封条。
3,一条3m的连接电缆,带有一个拥有连接到端子的9口SUB-D接头,以及一个RJ45接头用于连接ATS48。由于ATS48电源功率有限,不推荐使用更长的电缆。
VW3G48101 是一个7段码显示的面板,ATS48系列没有对应的中文面板。
VW3G48101远程操作面板的安装孔尺寸如下:

请注意: 远程面板会占用ATS48的通讯端口,在使用远程面板过程中,无法与ATS48进行通讯,请参考下面链接:
是否有帮助?