如何查询ATS22、ATS48软起动的安装尺寸?
问题描述:
如何查询ATS22、ATS48软起动的安装尺寸?所属产品线:
ATS48软起动器; ATS22软起动器解决方法:
可以通过以下方法查询软起动的安装尺寸。
查询方法一:通过官网查询。查询ATS22C21Q的尺寸步骤示意图如下:
登录施耐德电气官网。①在白色搜索框输入ATS22C21Q。②点击下拉菜单的在产品数据表ATS22C21Q。③点击页面中的尺寸图会直接跳转到外形尺寸上。



查询方法二:查看用户手册上安装尺寸。ATS22、ATS48的用户手册请看下面链接:
ATS22C21Q查询步骤:先找到样本目录,尺寸和重量页码是14页,手动输入页码14。在尺寸和重量这一章节找到ATS22C21Q的尺寸图。


是否有帮助?