我们今天能为您提供什么帮助?

NSX电操位置指示窗为OFF时,断路器主触点在脱扣位置还是分闸位置?如何区分?

问题描述:
NSX电操位置指示窗为OFF时,断路器主触点在脱扣位置还是分闸位置?如何区分?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

此时断路器在脱扣位置或分闸位置,需要使用SD或SDE触点来区分。在脱扣位置时,SD/SDE触点的11-12应为断开,11-14应为闭合;在分闸位置时,SD/SDE触点的11-12应为闭合,11-14应为断开。