我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX塑壳工作环境温度是多少?
问题描述:
NSX塑壳工作环境温度是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Compact NSX断路器可工作-25℃至+70℃。温度超过40℃(电动机保护时温度超过65℃),应考虑降容;CompactNSX断路器可在正常环境和运行温度条件下长期工作。也可在环境温度-35℃和-25℃直接正常工作。储存温度为-50℃至+85℃。