问题描述:
MTZ的Micrologic X显示“固件与 CU 不一致”报警消息怎么办?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ的Micrologic X 上显示“固件与 CU 不一致”报警消息,表示控制单元自测试检测到控制单元处理器的固件版本之间存在差异,需要通过EcoStruxure Power Commission软件对控制单元进行升级固件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ的Micrologic X 上显示“固件与 CU 不一致”报警消息,表示控制单元自测试检测到控制单元处理器的固件版本之间存在差异,需要通过EcoStruxure Power Commission软件对控制单元进行升级固件。
是否有帮助?