我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RE22时间继电器和RM22控制继电器测试按钮T是自复位的还是锁定的?
问题描述:
RE22时间继电器和RM22控制继电器测试按钮T是自复位的还是锁定的?

所属产品线:
Harmony 控制继电器; Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22时间继电器和RM22控制继电器测试按钮T是锁定的,测试完后需要复位,可以用手按一下测试按钮下半部分或者盖上盖板复位,当盖上盖板时,盖板内侧凸起的一部分会压下测试按钮下半部分。如下图所示: