我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM22T*这样的控制继电器缺相检测是如何动作的?
问题描述:
RM22T*这样的控制继电器缺相检测是如何动作

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22TG20检测到其中一相电压到0V或者开路,触点经过响应时间后立马动作。

RM22T**1检测到其中一相电压到0V或者开路,其中一相相对其他相电压低于150V时,触点经过响应时间后立马动作。

RM22T**3检测到其中一相电压到0V或者开路,其中一相相对其他相电压低于250V时,触点经过响应时间后立马动作。