我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有0-10V与4-20mA间变换的模拟量变送器吗?

问题描述:
施耐德有模拟量变送器吗?

所属产品线:
Harmony 模拟量变送器

解决方法:

模拟量变送器选型见下图:

0-10V与4-20mA间变换的模拟量变送器型号为RMCL55BD。

输入输出信号具体怎么转换参考下面链接:

RMC***BD可切换0…10 V 或 0...20 mA 或 4…20 mA等怎么理解?