我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带对称闪光功能的RE17时间继电器怎么实现D,Di功能?
问题描述:
带对称闪光功能的RE17时间继电器怎么实现D,Di功能?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

带对称闪光功能的RE17系列继电器由于面板只有Di功能选择,需要实现D功能可以:1、把面板选择Di功能;2、把Y1导通即可实现D功能的。
下面以RE17RMMW面板布局图举例(3功能选择里面只有Di选项)