我们今天能为您提供什么帮助?

RM35系列产品的MTBF值是多少?

问题描述:
RM35系列产品的MTBF值

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM35系列产品的MTBF值如下表

Reference Hours Years
RM35JA31MW 1891067 2157
RM35JA32MW 1899256 2160
RM35UA11MW 1900891 2168
RM35LM33MW 747947 853
RM35LV14MW 1468153 1675
RM35UA12MW 1901867 2170
RM35UA13MW 1900891 2168
RM35HZ21FM 1509179 1722
RM35TF30 2736367 3122
RM35TM50MW 1457730 1663
RM35TM250MW 1446694 1650
RM35UB330 1867700 2131
RM35UB3N30 1899029 2166
RM35ATL0MW 1956193 2232
RM35ATR5MW 1448925 1653
RM35BA10 2749443 3136
RM35ATW5MW 1385239 1580
RM35S0MW 1467285 1674