我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM22液位继电器探针怎么选型?
问题描述:
RM22液位继电器探针怎么选型?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

老型号RM4LG系列的液位控制继电器给出了配套使用探针的型号,RM22LG系列和RM22LA系列的继电器可以使用RM4LG系列的探针,型号为LA9RM201,不锈钢外壳,电缆悬挂使用,最高工作温度不超过100摄氏度。