我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RE22R2MYMR在使用功能C与W的时候,如果在定时时间没有到达的时候再次触发Y1控制信号,继电器如何动作?
问题描述:
RE22R2MYMR在使用功能C与W的时候,如果在定时时间没有到达的时候再次触发Y1控制信号,继电器如何动作?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22R2MYMR在使用功能C与W的时候,如果在定时时间没有到达的时候再次触发Y1控制信号,定时器会在Y1下降沿的时候被复位重新计时。

功能C的时序如下:

Y1多次触发下的功能C时序:

功能W的时序如下:

Y1多次触发下的功能W时序: