我们今天能为您提供什么帮助?

SSM固态继电器工作海拔是多少?

问题描述:
SSM固态继电器工作海拔是多少?

所属产品线:
Harmony 固态继电器

解决方法:

SSM产品的最高工作高度为海拔2000米。

请注意,如果高度超过限制,则产品的电信号特性不同。必须降低产品的开关电压。下面是一个在4000米高度操作我们产品的例子。

例子:

客户在海拔4000米处使用我们的产品。

降容系数=1.29

海拔<2000m---最大开关电压=250V

海拔高度=4000m---最大开关电压=250V/1.29=194V