FA411038
FA411038
我们今天能为您提供什么帮助?
HVX真空断器二次接线标号1和40是否需要客户自行接地?
问题描述:
HVX真空断器二次接线标号1和40是否需要客户自行接地?
所属产品线:
HVX
解决方法:
不需要,
壳体是接地的,这两根线已经连到壳体上了,也就是已经接地了。
首次发布日期:
2020/7/29
修订日期:
2020/7/30
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
HVX
探索更多
范围:
HVX