我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HVX 1.0lr和1.1lr有什么区别?
问题描述:
HVX 1.0lr和1.1lr有什么区别?

所属产品线:
HVX

解决方法:

断路器进行温升试验时通过的电流大小不同,1.1lr是断路器按照1.1倍额定电流通过了温升试验,1.0lr是断路器按照1.0倍额定电流通过了温升试验。无论是1.0倍还是1.1倍额定电流的温升试验,都是将断路器装入开关柜,并模拟拼柜状态下,按照标准进行试验的。客户可根据应用场景、客户要求、开关柜设计来灵活选用正确的版本。