我们今天能为您提供什么帮助?

真空接触器CVX/CBX电气保持和机械保持有什么区别?

问题描述:
真空接触器CVX/CBX电气保持和机械保持有什么区别?

所属产品线:
CVX

解决方法:

电气保持:接触器合闸是由合闸电磁铁产生的电磁力实现的保持,通过电路板向合闸线圈施加电压,合闸线圈得电后动作并压缩分闸弹簧。接触器线圈吸合后会有一个保持吸合的回路,这就是电气保持。合闸线圈失电,线圈吸合力消失,此时已被压缩的分闸簧作释放能量,驱使驱动臂转动,从而实现分闸操作。

机械保持:合闸线圈通电后,驱动驱动臂转动,使得真空接触器合闸后,通过分闸模块中的弯板限制住驱动臂上的挚子,保持合闸状态。一旦分闸线圈通电,吸住弯板,解除驱动臂上的挚子的限位,从而已储能的分闸弹簧释放能量,实现分闸。