我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6、RM6-S、RM6-S Plus、FBX分别是什么灭弧方式?
问题描述:
RM6、RM6-S、RM6-S Plus、FBX分别是什么灭弧方式?

所属产品线:
FBX; RM6-S; RM6-S Plus; RM6

解决方法:

RM6采用SF6气体灭弧方式;RM6-S、RM6-S Plus、FBX均采用真空灭弧方式。