我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VIP410可以配置输出继电器自保持吗?
问题描述:
VIP410可以配置输出继电器自保持吗?

所属产品线:
VIP系列继电保护装置

解决方法:

VIP410可以配置输出继电器自保持,在REALAYS LATCH(继电器闭锁)菜单中, 可以分别选择O1/O2/O3闭锁启用或禁止,如选择启用闭锁,继电器将输出自保持,直到通过Reset按键复位。